Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2010, LSF0108, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74GTL2010 主题中讨论的其他器件: LSF0108、 LSF0102
大家好、
我想在 我的设计中使用 SN74GTL2010、我对电压转换的要求如下:
SREF 电压:1.8V
DREF 和 GREF 电压:2.8V
每个电路的通道数:10位
方向感应:双向
感应类型:自动感应。
上述器件满足我的要求、但根据器件的数据表、SREF 引脚上的电压应比 DREF 和 GREF 引脚上的电压低1.5V、但在我的情况下、我在 SREF 上使用1.8V 电压、在 GREF 和 DREF 引脚上使用2.8V 电压。 因此、是否有人可以确认该器件是否能够正常工作、以及是否能够将信号电压从1.8V 转换为2.8V 和 vicevsa。
我们非常感谢您的即时响应。