This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:2.5V 至5V 逻辑转换

Guru**** 2513355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN74LVC16T245, SN74LVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/625635/sn74alvc164245-translate-from-2-5v-to-5v-logic

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245SN74LVCH16T245

大家好

是否可以使用 SN74ALVC164245将2.5V 逻辑电平转换为5V 逻辑电平?

在数据表中、没有提到电平从2.5V 转换到5V 的能力。 即2.5V 至3.3V 和3.3V 至5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aiden、
    我已要求我们的翻译专家来了解这一点。 从数据表中可以看出、2.5至5V 的电压差距太大、但它可能会起作用、而且没有很好的记录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidin、

    ALVC164245绝对能够在2.5至5V 之间进行电压转换。 如果您还可以考虑使用 sn74LVC16T245,则它们是常用的器件(根据封装可能更便宜),可在不限制 Vcca/Vccb 电源的情况下处理所需电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 SN74LVCH16T245非常令人满意。 我将在我的设计中使用它。

    但我发现了 IBIS 模型。 是否有任何 SPICE 模型可用于仿真转换行为?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aidin,

    最好完成您对选择的反馈。
    关于 IBIS/Spice 模型、如果该模型在产品文件夹的工具选项卡中不可用、则很遗憾该模型不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidin、

    您是否还对所需的总卷进行了估计?
    您还可以根据业务机会在以下 SPICE 模型的仿真和建模论坛中申请:
    e2e.ti.com/.../234