请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74ALVC164245 主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245、 SN74LVCH16T245
大家好
是否可以使用 SN74ALVC164245将2.5V 逻辑电平转换为5V 逻辑电平?
在数据表中、没有提到电平从2.5V 转换到5V 的能力。 即2.5V 至3.3V 和3.3V 至5V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
是否可以使用 SN74ALVC164245将2.5V 逻辑电平转换为5V 逻辑电平?
在数据表中、没有提到电平从2.5V 转换到5V 的能力。 即2.5V 至3.3V 和3.3V 至5V。