This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:1.8/3.3 MDC/MDIO 不工作 TXB0304

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/623710/txb0304-1-8-3-3-mdc-mdio-does-not-work-txb0304

器件型号:TXB0304

我们有4个电路板中的1个与用于 MDC/MDIO 线路 b/w CPU 和 PHY 的 TXB03034一起工作。 CPU 需要1.5k (MDC)和4.7K (MDIO)上拉。 缓冲器转换为3.3V、连接到 phy 芯片。 除了缓冲器3.3V 侧的振铃之外、我们观察到缓冲器对波形进行错误解串、即时钟线 doe 不会保持全周期、这会导致 I/f 不起作用。 请注意、NXP CPU LS1043A 指出 MDIO/MDC I/f 可用作 OD (开漏)或主动驱动。 我们不在设计中使用开漏设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、
    我是否正确理解您在 TXB0304上连接了上拉电阻器? 如果是、这可能是您的问题的根源。 TXB0304由于其架构而无法与低于20k Ω 的上拉电阻器正常工作。

    如果您可以分享原理图/更多详细信息、我们可以帮助您选择正确的转换器。