请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0304 我们有4个电路板中的1个与用于 MDC/MDIO 线路 b/w CPU 和 PHY 的 TXB03034一起工作。 CPU 需要1.5k (MDC)和4.7K (MDIO)上拉。 缓冲器转换为3.3V、连接到 phy 芯片。 除了缓冲器3.3V 侧的振铃之外、我们观察到缓冲器对波形进行错误解串、即时钟线 doe 不会保持全周期、这会导致 I/f 不起作用。 请注意、NXP CPU LS1043A 指出 MDIO/MDC I/f 可用作 OD (开漏)或主动驱动。 我们不在设计中使用开漏设置。