This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:SN74avch2t45

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G34, SN74AUP1T34, SN74AVCH2T45, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622938/sn74avch2t45-sn74avch2t45

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AUP2G34SN74AUP1T34SN74AVC2T45

PN SN74AVCH245是速度更快的1.5V 至1.8V 电平转换器。

我需要转换 RGMII 上的电压(从1.5V 到1.8)、因此我需要电平转换器上至少150-200MHz 的频率。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edoardo,

    与 LVC 系列相比、这是更快的转换系列。 LVC 无法在1.5V 电平下工作。
    凭借1.5V 的 VIH、SN74AUP2G34还可满足转换要求。 但是,您是否需要方向控制、双电源电压转换器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我不需要方向控制引脚(信号)。  我需要 单向电平转换器、但我没有找到单向器件。

    您是否具有相同的速度特性?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edoardo,

    SN74AUP1T34是一款单向转换器、其数据速率为190Mhz @3.3V。
    这是否起作用? 使用现有的转换器件很可能无法在1.8V 和200MHz 下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    考虑到从1.5V 到1.8V 的转换、SN74AVCH2T45在我看来似乎比 SN74AUP1T34快;或者我错了?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edoardo、

    SN74AVCH2T45/SN74AVC2T45的速度快于 AUP1T34。