请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622938/sn74avch2t45-sn74avch2t45
器件型号:SN74AVCH2T45主题中讨论的其他器件:SN74AUP2G34、 SN74AUP1T34、 SN74AVC2T45
PN SN74AVCH245是速度更快的1.5V 至1.8V 电平转换器。
我需要转换 RGMII 上的电压(从1.5V 到1.8)、因此我需要电平转换器上至少150-200MHz 的频率。
谢谢。