This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCBH164245:3.3V 电源的 IBHLO 规格

Guru**** 2386460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74AVCBH164245, SN74AVCB164245, SN74AVC16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176618/sn74avcbh164245-ibhlo-spec-for-3-3v-supply

器件型号:SN74AVCBH164245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34SN74AVCB164245SN74AVC16T245

您好!

客户想知道3.3V 电源的 IBHLO 规格。

根据 IBHLO 规格针对3.6V 进行的计算、Rpull-up 应小于2.47k Ω、以驱动足够的电流、从而实现 L 到 H 的转换。  

RPULL =(VCC - VIH)/IBHLO

VCC = 3.3V

VIH = 2.0V

IBHLO = 525uA (@3.6V)

RPULL =(3.3V - 2.0V)/525uA = 2.47k Ω

但其驱动器需要4.7k Ω 上拉电阻。 是否有办法将 Rpullup 值增加到2.47k Ω 以上?

感谢您的建议。

此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持输入不应与上拉/下拉电阻器一起使用。 (总线保持电路的作用类似于这样的电阻器、因此当两个电阻器尝试向不同方向拉动时会发生冲突。)

    该驱动程序到底是什么? 4.7 μ F 是 kΩ 还是限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我正在阅读 总线保持电路和应用概述(修订版 B) 、以了解其工作原理并希望得到您的确认。

    SN74AVCBH16425可与开漏型驱动器搭配使用、但输入侧不应存在上拉电阻器、因为内部总线保持电路(同相缓冲器电路)充当上拉电阻器。 正确吗?

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当上拉电阻足够强时、总线保持输入才可与开漏驱动器搭配使用。 可 kΩ 2.2 μ A 上拉电阻器、也可在输入端前面插入缓冲器(例如 SN74LVC1G34)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    也许我应该回到最初的问题。

    [引用 userid="436821" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1176618/sn74avcbh164245-ibhlo-spec-for-3-3v-supply "]客户希望了解3.3V 电源的 IBHLO 规格。

    您能否帮助检查3.3V 电源的 IBHLO 规格、以便 Samsung 可以检查允许的最小上拉电阻器值? 电源电压和 IBHLO 之间似乎没有线性关系。  

    谢谢、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.6V 是3.3V±0.3V 电源的最坏情况;您应该使用该值。

    如果您可以保证电源具有更严格的容差、您可以使用线性插值: [常见问题解答]在数据表中给出的值之间估算规格值时、最好使用哪种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    谢谢! 问题已解决。 我们可以在3.3V 时内插 IBHLO、使其达到450mA。 仅供参考、我已经详细讨论了它们的要求。

    -驱动器为开漏型、需要4.7~10kohm 上拉电阻器来满足基于低灌电流的 VOL 规格。

    SN74AVCBH164245 无需上拉/下拉电阻器或需要低上拉电阻器来确保有足够的驱动电流。  

    -它们将根据线性插值检查最大电阻器值、然后使用缓冲器或查找其他解决方案。

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    除了 缓冲器(SN74LVC1G34)插入解决方案外、Samsung 还在寻找其他器件。 要求摘要:  

    -电平从3.3V 转换为1.8V、反之亦然

    -需要外部上拉电阻>4.7千欧

    -频道数:16或32

    -需要 DIR/OE 引脚

    我检查了在 Samsung 系统中 SN74AVC32T245ZKER 是否已 AVLed。 如果 您对  SN74AVC32T245ZKER 有任何疑虑、并且您有更好的器件建议、您能不能提出建议?

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用不带总线保持输入的类似器件将起作用。 (如果不需要总线保持功能。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有任何与 SN74AVCBH164245相连但没有总线保持输入的 P2P 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVCB164245是不具有总线保持功能的同一器件。

    SN74AVC16T245更现代、更便宜且功耗更低、但控制输入以 VCCA 为基准(如果 VCCA < VCCB、这仍然有效)。