This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08-Q1:输出行为

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/757716/sn74aup1g08-q1-output-behavior

器件型号:SN74AUP1G08-Q1

如果在施加 VCC 电压之前对 A、B 引脚施加任何 VTH 电压,请告知我们 Y 输出行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vth (输入阈值电压)不是该器件的指定值--标准 CMOS 器件在数据表中定义阈值的情况非常罕见。

    指定的是 VIH (高电平输入电压)和 VIL (低电平输入电压)、如建议的工作条件所指定:

    现在我们已经清除了构成高输入或低输入的内容、我们可以转到函数表。  SN74AUP1G08-Q1是一款单路双输入与门。  以下是数据表中的功能表:

    这表明、包含低输入的 A 和 B 的任何组合都会导致低输出、当 A 和 B 都为高电平时、输出将驱动为高电平。  下一个问题是、什么是"驱动高电平"或"驱动低电平"。  这可以在数据表的电气特性表中找到:

    所示的 VOH 值表示给定条件下最坏情况下的输出高电压。 例如、在25°C、3V 电源下、负载为4mA 的输出电压将大于或等于2.6V。

    VOL 也可以显示同样的内容、但希望这可以解释 您需要了解的内容。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San

    感谢你的答复。

    当 Vcc=0V 时、如果对 A、B 引脚施加任何电压、请告知我们 Y 输出行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura-San、

    SN74AUP1G08-Q1具有 Ioff (局部断电保护)、可在 Vcc = 0V 时控制器件。

    常见问题解答中对 IOFF 进行了解释、如下所示:

    基本上、这只是表示如果电源为0V、输出将是高阻抗。