请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC20T245 大家好、
我正在进行一个项目、我们需要对19位宽的总线进行电平转换。 传播延迟对于进一步处理数据非常重要。 对于器件、数据表中针对不同 VCCA/VCCB 组合提供了最短和最长传播时间。 以下是问题:
在此器件上、我们有两个10位"组"。 两个组的传播时间是相同的还是每个8位组在数据表中的给定容差内具有不同的传播时间?
一个组内所有信号的传播时间是 相同还是存在差异? 如果存在差异、时间偏差有多大?
此致、非常感谢。
Martin