This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SVID 转接驱动器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756460/svid-redriver

尊敬的团队:

我的客户正在使用采用 SVID 协议的英特尔内核芯片和直流/直流控制器。

但是、英特尔和直流/直流控制器之间的布局太长、我们这里是否有合适的转接驱动器?

SVID 是一个低电压(1.0V)串行总线、根据在线技术规格以~ 26MHz 的频率运行。  

Nasser Mohammadi 提到:

我们的信号调节器件旨在以更高的数据速率运行–100MHz 和更高的数据速率。 在26MHz 时、没有太多损耗、我们的信号调节器件不会对该信号进行升压。 此外、请注意、我们的信号调节器件与 NRZ 类型的数据一同使用。 SVID 主要使用 CMOS 或 TTL 电平逻辑。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我们会有人来看看。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、您正在寻找高速低电压开漏缓冲器。 实际上、我并不知道目前在 SVID 线路中使用中继器的任何经过验证的设计。 我想我们可能有一个内部电路板、其中有一个这样的缓冲器在工作、我将对此进行检查(我实际上甚至不确定它是否为 TI 器件)。 检查缓冲器延迟等非常重要。。。 这样、您仍然可以通过环路中的缓冲器满足 SVID 时序规格、因为这会导致通信问题和 CPU 挂起等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    非常感谢、请在您获得更多信息后通知我。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin、我在内部问过、我们没有任何经过验证的 SVID 转接驱动器解决方案、添加缓冲器的延迟会导致通信问题。 我建议业务部门的某个人员查看客户布局并提出可能的解决方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:
    非常感谢。
    真的很感谢!
    BR
    Kevin