https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756460/svid-redriver
尊敬的团队:
我的客户正在使用采用 SVID 协议的英特尔内核芯片和直流/直流控制器。
但是、英特尔和直流/直流控制器之间的布局太长、我们这里是否有合适的转接驱动器?
SVID 是一个低电压(1.0V)串行总线、根据在线技术规格以~ 26MHz 的频率运行。
Nasser Mohammadi 提到:
我们的信号调节器件旨在以更高的数据速率运行–100MHz 和更高的数据速率。 在26MHz 时、没有太多损耗、我们的信号调节器件不会对该信号进行升压。 此外、请注意、我们的信号调节器件与 NRZ 类型的数据一同使用。 SVID 主要使用 CMOS 或 TTL 电平逻辑。
BR
Kevin