This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:有关 SN74LVC16245A 的一个问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/758229/sn74lvc16245a-one-question-about-sn74lvc16245a

器件型号:SN74LVC16245A
主题中讨论的其他器件: SN74GTL1655

您好!

SN74LVC16245A 支持 热插拔应用? 如果无法实现、我们是否有其他缓冲器(VDD 范围:1.8~3.3V)可以支持此功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    今天是美国假日。 我们稍后将与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我想了解热插拔应用。
    SN74LVC16245A 器件支持 Ioff 局部断电模式下的1级隔离。 (即当其中一个 Vcc 处于0V 时、通过阻止数据信号意外开启器件来防止反向驱动保护)。

    对于热插拔保护(2级/ 3级隔离)、SN74GTL1645等器件将起作用。 请告诉我这是否可行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas、
    您能否帮助解释有关热插拔保护2级/ 3级隔离的更多详细信息? 非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您是说 SN74GTL1655数据表的以下说明吗? 是的、客户希望使用此功能。

    我们还有其他选择吗?  优先支持超过25MHz 和16位的频率。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    请参阅以下有关不同隔离级别的应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我已过滤下面产品的结果。 如果可以、请告诉我。
    www.ti.com/.../products.html