请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC16245A 主题中讨论的其他器件: SN74GTL1655
您好!
SN74LVC16245A 支持 热插拔应用? 如果无法实现、我们是否有其他缓冲器(VDD 范围:1.8~3.3V)可以支持此功能?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SN74LVC16245A 支持 热插拔应用? 如果无法实现、我们是否有其他缓冲器(VDD 范围:1.8~3.3V)可以支持此功能?
谢谢。