This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:3.3V LVDS 至1.8V LVDS 的差分时钟信号

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752919/sn74avc8t245-differential-clock-signal-from-3-3v-lvds-to-1-8v-lvds

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: ADC16DV160

sn74avc8t245是否有 LVDS 替代产品?

我有来自 FPGA 的3.3V 差分时钟信号、而我的 ADC (ADC16dv160)需要1.8V 差分时钟信号。  

我也可以使用半导体获取单个3.3V 时钟信号并将其转换为1.8V 差分信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michelle 您好!

    LVDS 器件不在标准逻辑下、我已将此帖子定向至正确的组。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michelle 您好!

    我不知道 SN74AVC8T245有等效的 LVDS。 但是、可能有一种解决方案可以满足您的要求。 因此、我想让我了解这些要求。 似乎在 ADC 的时钟输入上使用/建议使用交流耦合、ADC 将其自己的共模设置为0.9V。 因此、要求主要是电压摆幅(差分峰峰值电压)。 我不清楚所需的电压摆幅是1.8V 还是2.8V、如 ADC16DV160数据表第8页提到的"输入时钟幅度"参数所述?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michelle 您好!

    我一段时间没有听到你的回声。 我将关闭此主题、但如果您仍需要支持、请随意回复此主题、并将再次重新打开。

    此致、
    相位