This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:类似组件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC1T45, SN74LV1T125, SN74LV1T126, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756687/sn74lvc8t245-similar-component

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45SN74LV1T125SN74LV1T126TXS0101

大家好、

我正在寻找与 SN74LVC8T245具有相同功能(具有使能功能)但仅具有一个转换器 A1 -> B1 (而不是具有此组件的8个转换器)的组件。

它是否存在?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加论坛!

    简单来说、是的、它存在、称为 SN74LVC1T45。

    为帮助您找到未来所需的器件:

    TI 网站上提供了参数搜索工具。  如果您从 此处开始、则可以选择要查找的逻辑器件类型。  在本例中、您需要使用方向控制电压转换器。

    通过过滤到"Bits (#)= 1"和"VCC (Max)(V)=>5.5"、您可以得到以下部件的简短列表:

    Q1是一款汽车器件、-EP 是一款"增强型产品"(也称为高可靠性)器件、而 SN74LVC1T45是我向您推荐的器件。

    下面是指向我进行的搜索 的直接链接:链接

    HTTP:/www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/direction-controlled-voltage-translation/products.html #p848=1;1&p106max=5.5" target="_blank">

    如果此回复对您有所帮助、请单击此帖子底部的绿色按钮、告知我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    感谢您的快速回答、非常详细!
    我查看了包含组件简短列表的 libnk。

    问题是我想使用使能信号控制从端口 A 到端口 B 的电压转换(为此我需要一个使能端口)。
    此使能端口适用于 SN74LVC8T245,但不适用于引脚较少的组件(至少这是我看到的),您是否可以确认此项?

    目前、我的解决方案是使用组件 SN74LVC8T245、将我的使能信号连接到 OE 引脚、将我的数据信号连接到 A1 (但我将浪费从 A2到 A7的所有点)、所以我想这不是最佳做法。

    非常感谢、
    Thibult
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在您的帖子中遗漏了该帖子!

    没有完全匹配的地方,但是我认为 SN74LV1T125 (低电平有效 OE)或 SN74LV1T126 (高电平有效 OE)可能适合您--假定您只需要一个转换方向(A1 -> B1)。 这些器件设计为使用单电源、因此它们不能像 LVC1T 器件那样进行大的电压跳变、但它们可以执行3.3V -> 5V 或1.8V -> 3.3V (两个最典型的电压转换要求)。

    如果您需要双向转换和使能、您还可以查看自动双向部件-尽管它们的驱动强度不如 LVC 系列(它们基本上只适用于信号转换、不驱动任何类型的负载)。 一个示例是 TXS0101。