Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, USB2ANY, TXB0302, LSF0102
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 TXB0302、 LSF0102
您好!
我尝试将3.3V USB2ANY I2C 与电压轨连接、电压轨的起始电压为@ 2.4V、然后斜升至5V。 我最初使用的是 TXS0102、将 VCCA=3.3V USB2ANY 侧绑定到另一侧(2.4V -> 5V)。 我们忽略的问题是 TXS0102只能与 VCCB 和 VCCA 配合使用、而 VCCB = 2.4V 时则不能与 VCCA 配合使用(请注意 VCCA 始终为3.3V、因为它来自 USB2ANY I2C)。
我看到前面的问题、认为 TXB0302可能是一个不错的选择。 此器件的问题在于其两侧的最大电压均为3.6V、这不适用于需要在一侧提供5V 电压的应用。 是否有一个具有 最大电压的类似器件可以满足我的应用要求5V?
基本上、我正在寻找一个用于 I2C 通信的电平转换器、因此它需要是双向的(无方向引脚)。 它需要将3.3V USB2ANY 与2.4V 至5V 范围内的电压轨相连、因此 VCCA 可以大于或小于 VCCB。 是否有电平转换器可以实现这一目的? 我有哪些选择?
谢谢、
Luke