Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97
您好!
客户正在考虑采用 SN 74LVC1G97。
客户希望了解 ΔIcc Vcc - 0.6V 输入以外的其他特性。
(VCC 为5V。)
客户可以使用图46中的以下链接。 典型交流和 AHC ICC 与输入电压间的关系示例
我看到了它、LVC 是否有 ΔIcc 特性?
此致、
DDDOOR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97
您好!
客户正在考虑采用 SN 74LVC1G97。
客户希望了解 ΔIcc Vcc - 0.6V 输入以外的其他特性。
(VCC 为5V。)
客户可以使用图46中的以下链接。 典型交流和 AHC ICC 与输入电压间的关系示例
我看到了它、LVC 是否有 ΔIcc 特性?
此致、
DDDOOR
您好、Karan、
当客户使用 SN 74 LVC 1 G 97时、
由于连接到 SN74 LVC 1 G 97的组件(5V 电源)的高输出为(典型值) 3.5V、在这种情况下、
3.5V 超出 VCC (5V)减去数据表中指定的0.6V、
无论大电流为500uA 还是更大、
ΔIcc 担心此输入电平下的 Δ I。
就像另一天的文档一样
我认为、如果客户是 LVC、则可以向他们解释 szza036c.pdf 图46中显示的曲线。
此致、
DDDOOR