This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:LVC 的 ΔIcc 特性?

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752137/sn74lvc1g97-icc-characteristic-of-lvc

器件型号:SN74LVC1G97

您好!

客户正在考虑采用 SN 74LVC1G97。

客户希望了解 ΔIcc Vcc - 0.6V 输入以外的其他特性。
(VCC 为5V。)

客户可以使用图46中的以下链接。 典型交流和 AHC ICC 与输入电压间的关系示例
我看到了它、LVC 是否有 ΔIcc 特性?

www.ti.com/.../szza036c.pdf

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan

    感谢你的答复。

    我确认了 scba010.pdf、但我找不到 VCC = 5V 的数字。

    在 SN74LVC1G97的数据表中、Δ ICC 假设 VCC = 5V (3V 至5.5V)
    当 VCC = 5V 时是否有图?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在寻找此曲线的原因吗? 曲线将与您在 AHC 和 AC 器件中看到的曲线非常相似。

    只有当输入电压在1/2*Vcc 附近工作时,ICC 峰值才会出现。 该器件绝不能在输入为1/2Vcc 的情况下运行、因为这会对器件造成灾难性损坏。

    数据表中列出的 ICC 值是最大值、这意味着永远不会达到最大值。 典型 ICC 值远小于列出的最大值。 峰值电流没有任何重要意义、因为当器件从一个逻辑状态切换至另一个逻辑状态时、它存在一段短时间(转换速率)。

    以下是《使用 LVC 进行设计》指南、其中在输入特性下包含该图: www.ti.com/.../scba010.pdf

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DDDOOR,

    您能解释一下为什么要寻找这条曲线吗? 我们手头没有此曲线。

    在数据表中、Δ ICC 不假定 Vcc = 5V。 它将所有输入置于 Vcc 上、并在 Vcc = 3V 至 Vcc = 5.5V 范围内完成测试。 然后、它获取记录的最大差值 ICC、即500uA。 这意味着无论您在哪个 Vcc 下工作、Delta ICC 都不会高于500uA。 由于这是最大值、因此典型的差值 ICC 实际上将远低于500uA。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    当客户使用 SN 74 LVC 1 G 97时、
    由于连接到 SN74 LVC 1 G 97的组件(5V 电源)的高输出为(典型值) 3.5V、在这种情况下、
    3.5V 超出 VCC (5V)减去数据表中指定的0.6V、
    无论大电流为500uA 还是更大、
    ΔIcc 担心此输入电平下的 Δ I。
    就像另一天的文档一样
    我认为、如果客户是 LVC、则可以向他们解释 szza036c.pdf 图46中显示的曲线。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    我已经订购了一些样片、将在下周末为您提供具有5Vcc 的 ICC 曲线图。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ddoor,

    我为您提供了如下 ICC 曲线图:

    在输入电压为3.5V 时、Icc = 1.4446mA。  

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    Karan

    我需要这个曲线。
    我将尽快联系客户。
    我非常感谢你的合作。
    非常感谢。

    此致、
    DDDOOR