This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A:变薄材料?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/754825/sn74hc573a-change-of-tinning-material

器件型号:SN74HC573A

我们的客户刚刚收到了一批新的 SN74HC573ADWR 器件。  第14页的数据表显示了镍钯金(NiPdAu)作为引线涂层。  通常、导联的外观看起来像银铬。  新零件的引脚看起来很暗(不同于以前的发货)。

客户询问 TI 最近是否对变薄材料进行了更改。  

我在网站上看到了材料内容: http://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=56126&opn=SN74HC573ADWR

TI 团队能否帮助确认:

1.此网络链接上的材料是否准确(最新)?

2.这些器件封装中使用的薄片材料最近是否有任何变化?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    有关此主题的常见问题解答、请访问:

    请告诉我这是否回答了他们的问题、或者我是否可以提供进一步的帮助。