This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:在引脚 A 输入时、Vcc 或引脚 Y (输出)上可能存在电源泄漏风险?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753893/sn74lvc1g17-might-it-have-power-leakage-risk-on-vcc-or-pin-y-output-while-pin-a-input

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

当引脚 A 输入时、Vcc 或引脚 Y (输出)上可能存在电源泄漏风险?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "漏电风险"是什么意思?  您是否正在尝试确定输入是否可以大于电源/输出电压?

    此常见问题解答可能有助于: