This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:更高精度的脉宽

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753814/sn74ahc123a-higher-accuracy-pulse-width

器件型号:SN74AHC123A

您好!

我正在尝试设计一个电路、该电路在输入端接收脉冲、等待2us、然后在输出端生成脉冲。

我想使用 SN74AHC123A 来实现这一点、但我们需要脉宽至少5%的容差。 在该应用中2us 延迟的准确性非常重要。 输出脉冲的长度不那么敏感、这个部件看起来有10%、这在较小的宽度下会变得更糟。

我们是否有任何类似的 IC 可实现此精度? 或者、您可能会推荐不同的方法?

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    遗憾的是、任何依赖外部 RC 组件进行计时的器件都不会那么精确。 我知道实现这一目标的最准确方法是使用晶体和微控制器。