Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC123A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC123A 您好!
我正在尝试设计一个电路、该电路在输入端接收脉冲、等待2us、然后在输出端生成脉冲。
我想使用 SN74AHC123A 来实现这一点、但我们需要脉宽至少5%的容差。 在该应用中2us 延迟的准确性非常重要。 输出脉冲的长度不那么敏感、这个部件看起来有10%、这在较小的宽度下会变得更糟。
我们是否有任何类似的 IC 可实现此精度? 或者、您可能会推荐不同的方法?
谢谢、
Ryan B.