This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC190:加电时加载数据输入?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753461/cd74hc190-load-data-inputs-at-power-on

器件型号:CD74HC190

您好!

对于 CD74HC190、我不打算使用任何形式的 MCU 或开关来控制负载、我更希望将其连接到 VCC 或 GND、但我希望在加电时将初始值加载到 ABCD 数据输入(硬接线)上。 这可以完成、还是需要在 IC 导通后触发负载? 我现在的最佳猜测是在加电时将负载连接到 VCC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    您可以使用本视频中所述的同一电路在系统启动时执行"加载":

    唯一需要注意的是,“上电”需要相对较快,而不是缓慢的斜坡,或者您的 RC 值可能太大而无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys!

    您知道吗?如果我不加载任何内容、默认值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitch、

    这里有一个有关此主题的常见问题解答:

    简版-这是一款锁存器件(它使用触发器作为计数器)、因此启动时输出未知。 因此、所有计数器都将具有某种复位或加载引脚。