Other Parts Discussed in Thread: CD74HC190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC190 您好!
对于 CD74HC190、我不打算使用任何形式的 MCU 或开关来控制负载、我更希望将其连接到 VCC 或 GND、但我希望在加电时将初始值加载到 ABCD 数据输入(硬接线)上。 这可以完成、还是需要在 IC 导通后触发负载? 我现在的最佳猜测是在加电时将负载连接到 VCC。