This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:B3通道输出无法下降至0V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/753640/txb0104-b3-channel-output-could-not-go-down-to-0v

器件型号:TXB0104

大家好、

我有客户使用 TXB0104-Q1、现在可以解决 VOL=0.4V 问题以及过冲/下冲。

而替换为 P2P TXS0104-Q1有助于解决 VOL=0.4V 的问题、但仍然存在 过冲/下冲。

请参阅下面的摘要和波形详细信息。

用于 UART 信号电平转换,B3通道的 VOL 为0.4V,而不是 GND/0V,而 A3则正常。 B 侧的两个 RX/TX、即 B3、B4、都具有过冲和下冲、而1.8V A 侧是良好的。 从 B 侧到 SOC/IO 的 PCB 布线长度约为18mm。

对于过冲和下冲、我认为它应该相对于寄生容差电感和电容、但走线长度似乎不是很长。

您能否帮助检查是否有任何改进过冲/下冲和0.4V/VOL 阶跃电压问题的建议?

谢谢。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocson、

    我会建议在将来给你的示波器照片贴标签--我不知道这里有什么信号。

    此外、为器件提供单个信号通常也不是很有用。  尝试始终将输入和输出信号包含在同一范围内--否则就不可能确定时序和其他 I/O 特性。

    *****

    过冲和下冲在逻辑电路中非常常见。  这通常是由于将强大的驱动器连接到轻负载而导致的、并通过相当复杂的控制理论加以解释。 简单的答案是增加串联线路阻抗(添加一个串联电阻器)或增加线路电容(添加一个接地电容器)以减少振铃。 尝试在线路上的总电压不超过70pF、否则可能会遇到其他问题。

    V_OL 问题与 TXB 器件的工作方式有关。  输出由一个非常强大的输出驱动器强制为0V、持续时间非常短(~30ns)、但随后被强度降低的输出驱动器释放并驱动、如下所示:

    使用4kohm 输出驱动 器时、产生0.4V 压降所需的电流不会太大:I = 0.4/4000 = 100uA。

    在100uA 范围内看到泄漏电流并不少见、因此我建议查看连接到 TXB 的器件以确定电流来自何处。