Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1
大家好、
我有客户使用 TXB0104-Q1、现在可以解决 VOL=0.4V 问题以及过冲/下冲。
而替换为 P2P TXS0104-Q1有助于解决 VOL=0.4V 的问题、但仍然存在 过冲/下冲。
请参阅下面的摘要和波形详细信息。
用于 UART 信号电平转换,B3通道的 VOL 为0.4V,而不是 GND/0V,而 A3则正常。 B 侧的两个 RX/TX、即 B3、B4、都具有过冲和下冲、而1.8V A 侧是良好的。 从 B 侧到 SOC/IO 的 PCB 布线长度约为18mm。
对于过冲和下冲、我认为它应该相对于寄生容差电感和电容、但走线长度似乎不是很长。
您能否帮助检查是否有任何改进过冲/下冲和0.4V/VOL 阶跃电压问题的建议?
谢谢。