This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:输出电压电平在错误的输入电压电平上发生变化

Guru**** 2952910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/752306/sn74lvc1g125-the-output-voltage-level-change-at-wrong-input-voltage-level

器件型号:SN74LVC1G125

你(们)好  

CH1:PIN4 CH2:PIN2 ch3:Pin5=4.87V (__LW_AT__CH1 CH2 ch3带宽为200MHz)

当输入电压降至2.3V 时、输出变为低电平。

但在数据表中,阈值为0.3VCC,因此阈值电压为0.3*4.87=1.461V

但现在、测试阈值为2.3V。

您能帮助检查原因吗?

谢谢。

C339左侧的信号是方波 PWM 信号、该电路用于更改 PWN 占空比。

PIN2下压摆率大约为2V/250ns=8V/us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在下面创建了有关此主题的常见问题解答:
    e2e.ti.com/.../752540

    该器件不是施密特触发输入器件。 此外、LVC 系列不支持200MHz。 即使在如此高的速度下、器件也能正常运行。

    谢谢!
    卡兰