This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:TXS02612:SD 2.0至 SD3.0的 TXS02612开关电压不正确

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180936/txs02612-txs02612-txs02612-for-sd-2-0-to-sd3-0-switch-voltage-is-not-right

器件型号:TXS02612

 尊敬的 TI FAE:

  有  一个项目使用 TI 的 SDIO 扩展芯片 TXS02612。 现在遇到问题、如下图所示。 SD 卡端子处测量的波形如下图所示、 电压约为2.8V , 低于3.3V ,低 电平电压约为0.6V ,不会下拉至零 ,因此无法正确访问 SD 数据。

谢谢  

Felling 是 TXS02612 的输出 波形和 sch  

规格说明  波形 的低电平0.6V 是否正确?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    似乎在输出上添加了外部电容(在信号 CLKBO 和 CLKB1上)。 是否可以移除此连接并查看输出波形是否改善? 添加额外的电容会降低上升/下降沿的速度、还会产生与应用中所需数据速率相关的问题。  

    输入(A)侧是否使用了任何上拉/下拉电阻器? 如果是、我建议移除这些电阻器、并且它将使用器件的内部电阻器创建分压器网络。

    此致、

    插孔