This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54AC00:栅极的输入阻抗和容差

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: CD54AC00, SN54AC00-SP, SN54AC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741944/cd54ac00-input-impedance-of-the-gate-and-tolerance

器件型号:CD54AC00
主题中讨论的其他器件: SN54AC00-SPSN54AC00

器 件是采用 SMD 5962R8754903V9A 的防辐射 AC00。

栅极的输入阻抗是多少以及任何容差、批次变化引起的漂移、温度、辐射和寿命终止?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    语言、
    我们不将输入阻抗定义为规格。
    但是、我们确实测试了输入泄漏。 此泄漏电流在辐射前和辐射后(在辐射期间)进行测试。
    该泄漏也在使用寿命测试之前和之后(在质量测试期间)进行测试。
    为了通过 TID 测试和寿命测试、器件必须在指定的数据表限制内执行。
    在25度下执行后期测试

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、
    该输入泄漏电流(符号名称)是什么?指定的数据表限制是什么? 我没有在我的数据表中看到它。
    您能否分享这种在辐照前后和寿命测试中的典型泄漏电流、以及如何设置该电流进行测试? 我想使用这些数据根据施加的电压和电流计算输入直流电阻。

    谢谢、
    语言
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    语言、
    此数据表中的符号为 II。 它被指定为+/- 1uA。

    此外、还有一个澄清说明。 您已将器件类型指示为 CD54AC00。 SMD DLA 器件是 SN54AC00-SP。
    只有 SN54AC00-SP 具有抗辐射加固功能。

    辐射报告显示了各种参数在整个暴露过程中的趋势。
    请注意、产品文件夹中的链接不正确。
    在修复之前、这是100Krad 报告的正确链接。
    www.ti.com/.../AC00_50kRadiationReport.pdf

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清和数据! 报告显示"50kRadiationReport"。 应该是100krad?

    语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 本报告适用于50krad。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在温度和电源电压范围内具有逻辑栅极的输入电容?

    谢谢、

    语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    语言、

    我假设您是指 SN54AC00与 CD54AC00。

    我能够找到我们的端子电容特性数据。  我们不会在温度或电压范围内进行测量、而是仅在标称条件下进行测量。

    端子电容测试并不是一个精确的科学、因为相对于接地的设置可能会改变结果。   该测试通常将探针尖端从输入引脚连接到接地引脚。   如果从输入引脚到安装在电路板上的接地层、这将实现不同的结果。

    电容值范围为6.3pF 至9.8pF、在5V 时测得。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、
    输入电容看起来也会随频率而变化。 测量频率是多少?

    谢谢、
    语言
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LCR 表设置为1MHz。
    此致、
    涉水