请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件:CC1101
您好!
转换器不工作。 输出电压为1.6V。
当传输数据时、没有转换、信号非常奇怪。
问题是什么? 转换应为3.3-5V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将需要更好的原理图。 您的工作频率是多少? 您是否在器件上使用了任何外部上拉电阻器?
以下是有关使用 TXB 进行翻译的应用手册 :cdn-shop.adafruit.com/.../txb0108appnote.pdf
谢谢!
卡兰