This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108不起作用。 输出电压为1.6V

Guru**** 2584805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740725/txb0108-txb0108-does-not-work-at-the-output-of-1-6v

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!
转换器不工作。 输出电压为1.6V。

当传输数据时、没有转换、信号非常奇怪。

问题是什么? 转换应为3.3-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在研究这个问题。 我已要求我们的翻译专家为您解答。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将需要更好的原理图。 您的工作频率是多少? 您是否在器件上使用了任何外部上拉电阻器?

    以下是有关使用 TXB 进行翻译的应用手册 :cdn-shop.adafruit.com/.../txb0108appnote.pdf

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率约为1MHz

    微 控制器(ATMHz 328)连接到转换器。  外部和内部(上拉和下拉)未连接、MCU 侧连接:

    - CSn 连接到 PB2 (OC1A/PCINT1)

    - GDO2连接 至 PD3 (PCINT19/OC2B/INT1)

    -因此连接 到 PB4 (MISO/PCINT4)

    - SCK 连接 到 PB5 (SCK/PCINT5)

    - SI 连接 至 PB3 (OC2A/MOSI/PCINT3)

    我使用 CC1101的硬件 SPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    我查看了 ATMeg328数据表
    ww1.microchip.com/.../Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Summary.pdf
    它提到 IO 端口上有内部上拉电阻器。 请确认这些是否已激活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切顺利。 原因是在安装过程中、PCB 洗得不好。

    磁通位于芯片下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的了解。 很高兴它现在起作用了。