This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:端口 B...上的输出电压异常

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737857/txs0108e-abnormal-output-voltage-on-port-b

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: LSF0108

尊敬的 Sirs:

我的客户使用 TXS0108E 为 SMBus 实现1.8V 至3.3V 电平转换。

但是、当端口 A 的输入信号为"低电平"时、端口 B 上的输出信号不是"0V"、而是大约0.4V。

我可以解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    出现这种情况的原因有几个。 如果端口 A 上的输入信号不变为0V、那么输出端口 B 也不会变为0V。

    发生这种情况的原因是、当由外部驱动器拉低线路时、TXS0108E 将通过该外部驱动器灌入电流 IA。 如果该驱动器具有一定的接地电阻、则电流 IA 将产生电压、从而导致您看到0.4V。 我可以通过放置一个开漏缓冲器或使用 TXS 旁边的其他器件来帮助您在这里找到解决方案。 如果您向我提供原理图、我可以帮助您找到器件。

    这是一个有关 TXS 器件操作的应用手册。 www.ti.com/.../scea044.pdf

    另一个可能的原因是、如果您在 TXS 器件周围使用外部上拉电阻器、它们将与 TXS 中的内部上拉电阻器并联、并且可能会降低上拉电阻、从而导致电流更大、Ib、 驱动相同的电阻、从而导致0.4V 等高电压、而不是您预期的0V。 此处的解决方案是不使用 TXS 器件的外部上拉电阻器、如果需要、请向我提供原理图、以便我可以帮助选择另一个器件进行转换。

    以下是有关 TXS 器件上拉电阻器影响的应用手册。 www.ti.com/.../scea044.pdf



    下面是一个培训系列、介绍如何使用我们的 LSF 器件进行转换。 这些与 TXS 系列非常相似、只是 TXS 系列具有内部上拉电阻器和单次输出。 training.ti.com/TLM-LSF-Down

    自动定向转换系列之间的差异。 training.ti.com/TLM-LSF-Down

    谢谢!
    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    感谢您的回复!

    随附的是客户原理图、请帮助提供一些建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    这不是完整的原理图。 我无法判断 SMBus 连接到了什么。 如果有任何外部上拉电阻器、这将是一个问题。

    您说输出为.4V 您能告诉我器件的输入是什么吗? 本应用手册讨论了当输入不为0V 时、对输出的预期。 www.ti.com/.../scea056.pdf

    如果 SMBus 输入未达到0V、这意味着它可能是一个弱驱动器、TXS 器件将提供非0V 的输出。 输出为0.4V 这一事实是否会影响 SMBus 上的任何器件? 如果没有、则可以继续使用 TXS 器件。 如果您希望减小0.4V 的电压、则可以使用具有更大上拉电阻器的 LSF 器件。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    随附完整的原理图。

    我也会学习应用手册。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我已从您的帖子中删除您的原理图、因为这是一个公共论坛。 但是、我有一份副本、我将会查看您的问题。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    查看原理图后、我看到 TXS 器件的输入和输出端都有上拉电阻器、如此处所示。

    如前所述、这些外部上拉电阻与 TXS 器件的内部上拉电阻器并联。 如果您移除这些上拉电阻器、您的问题应该会消失。

    阅读此应用手册、了解外部上拉电阻器的影响。  

    总结是、在驱动低电平时、一个外部上拉电阻与内部40kOhm 电阻器并联、导致一个 REQ =(40*2.2)/(2.2+40)= 2.08kOhm 电阻。 这不仅是这样、而且输出上还有一个上拉电阻器、这将导致同样的问题。

    这是取自附加说明 I 所附的外部上拉电阻器对 VOL 的影响。 根据这些数据推断、该系统上存在的2.2k 或3.3k 上拉电阻器将导致0.4V VOL、正如您所看到的那样。 解决方案是移除这些 RPU。

    我已删除了您的原理图副本、因为我已帮助解决了您的问题。如果您有任何与此相关的其他问题、请仅分享我需要查看的器件的屏幕截图、如果是机密信息、请不要分享整个原理图。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karen、
    正如您在原理图中看到的、R 的值前面有"X"、这意味着不在系统上使用。
    因此、不使用 R101、R102、R125和 R126。
    您对问题原因有什么看法吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    您的驱动器很可能无法灌入电流、从而无法强制在线路上施加0V 电压。
    此问题是否对您有问题? 逻辑电平低阈值远高于0.4V、因此 SMB 上的任何器件都应在0.4V 下变为低电平。

    其次、如果这是一个问题、您可以尝试使用具有10K 上拉电阻器的 LSF0108。 这将使 TXS0108的上拉电阻加倍、这意味着您应该得到0.2V 的低电压、而不是您看到的0.4V。

    谢谢!
    卡兰