This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:´s 在 TX 和 RX 线路中´s 使用一个外部串行电阻器(隔离电阻器)、还是包含在 IC 中?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/741097/txs0108e-it-s-necessary-use-an-external-serial-resistors-in-tx-and-rx-lines-isolation-resistor-or-it-s-included-in-the-ic

器件型号:TXS0108E

您好!  

我´mn´t 在两条线路(RX 和 TX)中使用外部串行电阻器的信息、但我不知道是否需要 使用这些电阻器或内部包含的 IC。 在不同的论坛中、我读出´s Ω 串行电阻器(通常为10-20欧姆)用于保护 TX 和 RX 线路免受小电流影响。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alberto、欢迎参加论坛!

    强 CMOS 驱动器的输出端通常添加一个10至20 Ω 电阻器、以减少长线路上的振铃。  这里有一份应用报告对此进行了解释: 具有输出阻尼电阻或简化驱动输出的总线接口器件

    TXS0108E 不包含输出阻尼电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys 对我来说非常有用您向我分享的文档。

    谢谢你。

    Alberto Córdova í a