请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 您好!
我´mn´t 在两条线路(RX 和 TX)中使用外部串行电阻器的信息、但我不知道是否需要 使用这些电阻器或内部包含的 IC。 在不同的论坛中、我读出´s Ω 串行电阻器(通常为10-20欧姆)用于保护 TX 和 RX 线路免受小电流影响。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Alberto、欢迎参加论坛!
强 CMOS 驱动器的输出端通常添加一个10至20 Ω 电阻器、以减少长线路上的振铃。 这里有一份应用报告对此进行了解释: 具有输出阻尼电阻或简化驱动输出的总线接口器件
TXS0108E 不包含输出阻尼电阻器。