Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TPS3808, SN74AUP1G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件: TPS3808、 SN74AUP1G34
您好!
我们的客户要求在系统复位时保持禁用电平转换器、主要是为了确保加电期间不会泄漏。
能否将系统复位发生器(例如 TPS3808)的开漏输出(拉至1.8V)连接到 TXB0108使能引脚?
或者需要具有规格中指定的下拉电阻。
如果需要下拉-如何在通电时启用电平转换器?
这是我的原理图。 为清楚起见、删除了 I/O 信号。