This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G17:在1.8Vcc 期间、询问施密特负向输入阈值电压低于 SN74AUC1G17

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/740369/sn74auc1g17-inquire-lower-schmitt-negative-going-input-threshold-voltage-than-sn74auc1g17-during-1-8vcc

器件型号:SN74AUC1G17

您好、先生、

我是否可以从您那里了解  到、在1.8Vcc 期间、我们是否有任何器件具有比 SN74AUC1G17更低的施密特负向输入阈值电压?

谢谢你。

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:
    当您需要特定阈值时、最好的解决方案是切换到运算放大器或比较器。 这将使您能够通过反馈电阻器控制阈值、并且比逻辑器件精确得多。

    0.39至0.62V 是一个极低的触发阈值-远低于大多数 MOSFET 的阈值。 您能告诉我您想要实现的目标吗? 什么是应用/终端设备?