This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:不焊接触的散热焊盘

Guru**** 2579195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/739391/sn74lvc08a-don-t-solder-the-exposed-thermal-pad

器件型号:SN74LVC08A

在我的电路中、这个 QFN 封装的 IC 在很大程度上是静态的、所以我不需要裸片连接焊盘来解决散热问题。  我是否仍需要将其焊接到 PCB 上的散热焊盘?  如果是、应该将其接地还是保持悬空?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您可以执行任一操作。 还有一个常见问题解答、位于 :e2e.ti.com/.../723481

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。