Other Parts Discussed in Thread: SN74LV05A, SN74LV07A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV05A 主题中讨论的其他器件: SN74LV07A
您好、支持团队
我对 SN74LV05A 有疑问。
当 Vcc = 3.3V 时、我们考虑将5V 上拉至输出引脚。
以下内容是否正确?
7.1绝对最大额定值
VO 输出电压范围(2)(3):-0.5至 VCC + 0.5 (V)
同一开漏器件(SN74LV07A)中未对其进行说明。
请告诉我。
此致、
Sopatopa