This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV05A:输出电压范围的绝对最大额定值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV05A, SN74LV07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737423/sn74lv05a-absolute-maximum-ratings-of-output-voltage-range

器件型号:SN74LV05A
主题中讨论的其他器件: SN74LV07A

您好、支持团队

我对 SN74LV05A 有疑问。
当 Vcc = 3.3V 时、我们考虑将5V 上拉至输出引脚。
以下内容是否正确?

7.1绝对最大额定值
VO 输出电压范围(2)(3):-0.5至 VCC + 0.5 (V)

同一开漏器件(SN74LV07A)中未对其进行说明。
请告诉我。

此致、
Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sopatopa、

    这是数据表中的错误。 列出的输出电压的绝对最大额定值不正确。 它应该是7V、而不是 Vcc +.5。 输出端没有连接到 Vcc 的二极管、因为它用于开漏操作、所以输出电压不限于 Vcc +.5。
    此错误已标记、更新数据表后、该值将发生更改。

    谢谢!
    -Karan