This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:工艺变化图

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736639/sn74lvc8t245-process-variation-figure

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

 我需要获取 SN74LVC8T245器件的工艺变化图。

通过使用 LVC 特性信息(SCBA011、1996年12月)、我获得了稳定的温度和电源电压变化图(KT 和 KP)。

但是、我找不到任何与流程变化相关的信息。 使用数据表中的一些最小和最大栅极延迟数据、我生成了0.1至1.9的 KP 值、但这些值远远太严重。

您是否有任何流程变化数据或图形、我可以从中获取这些信息?

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karl、

    我们的数据表可在数据表中列出的整个温度范围内保证所有规格。 对于流程变化数据、我们无法向您提供与此相关的任何信息。 如果您正在寻找高可靠性器件、我可以将此帖子分配给他们、以便他们可以帮助您找到所需的所有信息。

    谢谢!
    -Karan