请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 您好!
我需要获取 SN74LVC8T245器件的工艺变化图。
通过使用 LVC 特性信息(SCBA011、1996年12月)、我获得了稳定的温度和电源电压变化图(KT 和 KP)。
但是、我找不到任何与流程变化相关的信息。 使用数据表中的一些最小和最大栅极延迟数据、我生成了0.1至1.9的 KP 值、但这些值远远太严重。
您是否有任何流程变化数据或图形、我可以从中获取这些信息?
谢谢、
Karl