This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:多方向控制

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736611/sn74axc8t245-multiple-direction-control

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、

在数据表中、它显示:

我的问题是:

"当 VCCA 和 VCCB 电压均至少为1.40V 时、支持同步升压和降压转换"是什么意思?

当 VCCA=1.8V 且 VCCB=1.2V 时、  对于位1:4、信号可以从 B 传输到 A、 对于位5:8、信号可以从 A 传输到 B?

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    "当 VCCA 和 VCCB 都至少为1.40V 时、支持同步升压和降压转换"、这意味着如果例如 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3.3V、则可以将位1:4的信号从 B 传输到 A、而位5:8的信号从 A 传输到 B。

    这意味着、如果您尝试将位1:4的 B 转换为 A、位5:8的 A 转换为 B、并且 VCCB 为1.2V、则数据表规格将无法保证这一点。 这是因为 VCCB 不是至少1.4V。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    这是否意味着、如果 VCCA 或 VCCB 低于1.4V、对于所有位1:8、数据只能从 A 转换到 B 或从 B 转换到 A?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    是的、如果 VCCA 或 VCCB 低于1.4V、则数据表仅保证所有位1:8从 A 转换到 B 或从 B 转换到 A。

    谢谢!
    -Karan