请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC8T245 大家好、
在数据表中、它显示:
我的问题是:
"当 VCCA 和 VCCB 电压均至少为1.40V 时、支持同步升压和降压转换"是什么意思?
当 VCCA=1.8V 且 VCCB=1.2V 时、 对于位1:4、信号可以从 B 传输到 A、 对于位5:8、信号可以从 A 传输到 B?
此致、
Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、它显示:
我的问题是:
"当 VCCA 和 VCCB 电压均至少为1.40V 时、支持同步升压和降压转换"是什么意思?
当 VCCA=1.8V 且 VCCB=1.2V 时、 对于位1:4、信号可以从 B 传输到 A、 对于位5:8、信号可以从 A 传输到 B?
此致、
Hao