请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E-Q1 大家好、
考虑到 TXS0108EQPWRQ1的 A、B 端口上的内部上拉电阻、您能否提供最大泄漏电流的数据?
-。 当0V (低电平)连接 到端口时、最大泄漏电流是多少?
-。 当18V (高电平)连接到端口时、最大泄漏电流是多少?
-。 当0V (低电平)连接 到 B 端口时、最大泄漏电流是多少?
-。 当18V (高电平)连接 到 B 端口时、最大泄漏电流是多少?
谢谢、
Sam Lee