This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:A /端口上的最大泄漏电流?

Guru**** 2574995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/736026/txs0108e-q1-max-leakage-current-on-a-port

器件型号:TXS0108E-Q1

大家好、

  考虑到 TXS0108EQPWRQ1的 A、B 端口上的内部上拉电阻、您能否提供最大泄漏电流的数据?

   -。 当0V (低电平)连接 到端口时、最大泄漏电流是多少?

   -。 当18V (高电平)连接到端口时、最大泄漏电流是多少?

   -。 当0V (低电平)连接  到 B 端口时、最大泄漏电流是多少?

   -。 当18V (高电平)连接 到 B 端口时、最大泄漏电流是多少?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我们已要求翻译专家提供意见。 他应在24小时内与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    TXS 是无源器件、因此未指定 IO 端口上的泄漏电流。
    如果 OE 被启用(并且 Vcca/Vccb 被加电)、内部上拉电阻器将导致电流消耗、这将被视为电源 ICC 电流。
    在 A 或 B 端口上为0V 时,电流消耗将为 Vcca/40k 和 Vccb/40k。

    这也是 TXS 数据表上测试条件列表中输入和输出保持开路的原因。