请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我很抱歉,我不知道我的情况,但几天我试图理解基本原则,但失败了,所以我决定直接寻求帮助。
我基本上在寻找一个触发器、但我不知道哪一个最符合我的要求。
我想使用一个简单的器件、该器件具有两个模拟电压电平输出、并在单个简单脉冲到达之前始终保持其中一个电压电平输出。 然后、第二个电压电平输出将在特定时间(毫微秒)内发送、之后器件本身将复位为第一个电压电平输出。
我认为、即使使用最简单的触发器、也可以通过一种简单的方法来添加一些组件来实现所需的功能。 这也会有帮助。
非常感谢您的任何回答。 致以最亲切的问候、
Jaromír μ A