This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择正确的触发器类型

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/734744/choosing-the-correct-flip-flop-type

您好!

我很抱歉,我不知道我的情况,但几天我试图理解基本原则,但失败了,所以我决定直接寻求帮助。

我基本上在寻找一个触发器、但我不知道哪一个最符合我的要求。

我想使用一个简单的器件、该器件具有两个模拟电压电平输出、并在单个简单脉冲到达之前始终保持其中一个电压电平输出。 然后、第二个电压电平输出将在特定时间(毫微秒)内发送、之后器件本身将复位为第一个电压电平输出。

我认为、即使使用最简单的触发器、也可以通过一种简单的方法来添加一些组件来实现所需的功能。 这也会有帮助。

非常感谢您的任何回答。 致以最亲切的问候、

Jaromír μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaromir、
    您的问题非常模糊。 您能更具体吗? 您需要什么电压? 什么是触发它们? 他们在驾驶什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaromir、
    我现在要将此主题标记为"已解决"、但如果您有其他信息、请在此处回复、它将通知我。