请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHCT1G126 您好:
我想从客户端的原理图中查看应用问题。
此应用是一条5V (D5V_EDIE_VGA、如下所示)插入系统的电缆(系统处于待机模式、假设 STB_5V0和 ACT_5V0未知或悬空)
发现4和5之间有0.7V 电压,这是正常电压还是4到5之间的泄漏电压?
第2个案例、短接地(电缆仍插入系统)
查找#5上拉至4.3V、#4上拉至5V。
客户想知道这种情况的原因或这种行为是否正常?