Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17, SN74LVC1G74, SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17、 SN74LVC1G08
你(们)好,先生
我们的设计是19V 直流输入、因此我使用 BJT 将电压转换为5V。
该项目需要使用触控开关作为电源按钮、
因此、我们尝试使用 SN74LVC1G74和 SN74LVC2G17来实现该函数。
我们需要使用热传感器(过热将在 OS/ALERT 引脚下拉)来实现热截止、
因此、我们添加 了 SN74LVC1G08、以将来自电源按钮和热传感器的信号进行组合。
您能否帮助审查此设计是否可行?

谢谢。